This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLC001:使用CLC001驱动100欧姆屏蔽双绞线

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CLC001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596321/clc001-using-clc001-to-drive-100-ohm-twisted-shielded-pair

部件号:CLC001

您好,

我的问题与 CLC001应用手册中使用的输出75欧姆电阻器有关。  如果设备用于驱动100欧姆双绞线电缆,是否应将75欧姆负载电阻器更换为50欧姆负载电阻器?  更改电阻器负载是否会对CLCL001输出性能产生不利影响?

感谢您提供的任何帮助,
Rob Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    您回答正确。 我假定您所指的数字是图6 (直流耦合双绞线电缆)和图7 (交流耦合双绞线电缆)。 假设您驱动一根100欧姆双绞线电缆,则每个输出极性都应有50欧姆负载电阻器。

    驱动50欧姆输出的唯一副作用是,由于输出为电流模式,当电阻器负载为75欧姆时,每个输出的驱动器振幅约为振幅的2/3。 但请注意,在双绞线上以差动方式行驶时,您可能对振幅有不同的要求。

    电压振幅可通过修改R_REF电阻值进行调整。 此值可降低以增加驱动电压,而该值可增加以降低驱动电压振幅。

    谢谢!

    Michael