This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:常闭引脚

Guru**** 2956490 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596440/hd3ss3412-nc-pin

部件号:HD3SS3412
主题中讨论的其他部件:HD3SS3415,

尊敬的先生  

HD3SS3415的常闭引脚能否连接到VDD?

由于ISAW NC引脚可以连接到HD3SS3412数据表中的VDD

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

       请保持这些引脚处于浮动状态,它们在内部断开,最佳做法是保持它们未连接。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Diego

    因此,P2P取代了他人的品牌解决方案
    如果常闭引脚无法连接到VDD,则必须保持浮动
    请告诉我,我需要将此消息告知我的客户

    谢谢