This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:请告诉我UCC2.152万的运行情况。

Guru**** 2547250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595859/ucc21520-please-tell-me-about-the-operation-of-ucc21520

部件号:UCC2.152万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

你好,团队。

我的客户已开始使用UCC 2.152万设计电路。

虽然使用此设备的SPICE模型确认操作,

这不是预期的行动。

您能否告诉我这种行为是否发生在真实设备上?

※使用LTSPICE或TINA-TI将获得相同的结果

<问题>

在VDDA上电压后30至60 usec之间,

即使脉冲是VINA的输入,它也不是VOUTA的输出。

·此行为是否基于UCC 2.152万规范?

·如果这个答案是肯定的,你能告诉我原因吗?

※还附上了验证电路图和波形结果

验证电路

波形

此致,

Sekigcuchi Masumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Masumi-San,

    非常感谢您的消息。

    是的,BAHVIOR "从VDDA/B (UVLO以上) 到OUT/B的延迟约为50us ",用于滤除意外的VDD振荡和意外开启。 建议在VDDS就绪时(高于UVLO)在100us后启动PWM输入。 但是,UVLO关闭延迟非常小,小于500ns,取决于VDD关闭速度和稳态关闭电压,0V或 低于UVLO的其它值 。

    顺便说一句,您能帮我理解为什么VDDB会出现很多故障吗?

    如果您有任何其他问题,请随时告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,好-桑。
    非常感谢您的回答。

    顺便说一下,它是否可以在没有延迟时间的情况下进行调整(50 usec)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Masumi-San,

    50us不能从外部调整。 但是,通过正确管理VDDA可以避免这种情况。 请参阅下图以了解您的参考信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我的理解是否可以正确管理以下内容?
    (这是我从图片中了解的...)
    ·使用斜坡启动VDDA
    ·启动VDDA后,请勿将VDDA降至UVLO以下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Masumi:

    非常感谢您的问题以进行确认。

    您向我展示的示意图中有用于高侧VDDA电源的背带。 因此,要有VDDA,我们应先由INB和OUTB为VDDA充电。 我们通常不会启动VDDA,它是从VDDB到VDDA到D1的示意图中所示的引导。 在VDDA over UVLO阈值后,等待100us,然后VDDA和VDDB都准备就绪,PWM INA和INB可以启动,OUA和OUTB将正常跟随。