This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509 /简化的内部示例

Guru**** 2556960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595797/tca9509-tca9509-simplified-internal-example

部件号:TCA9509
主题中讨论的其他部件:TCA9517

您好,

请让我谈谈 TCA9509的简化内部示例。 我找到了TCA9517线程的简化内部示例。

那么, 我想通过引用它来判断TCA9509的一个问题,那么您是否可以确认并给出您的评论? 如果您可以在  此处分享TCA9509的简化内部示例,我们将不胜感激。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi San,
    我相信您说的是,您需要一个与TCA9517类似的简化的块级图,但描述的是TCA9509。 我可以去看看我们的宣传材料中是否已经有了它,否则我就必须产生它。 您何时需要? 此外,这些图表的用途是什么? 只是好奇,因为如果缺少宣传材料,我们可能会积极寻找新的宣传材料。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    感谢您的支持。

    是的,我需要一个简化的TCA9509块级图。 我不需要太快时间,但我的客户考虑使用TCA9509,他们希望看到它,因为他们只是想学习和了解双向缓冲的基础。

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    我再次仔细阅读了数据表, 并获得了更好的理解。 我尝试再次绘制简化的内部图表,以便您检查并给出您的意见? 我以为它的下拉电阻为200欧姆,但现在我知道,200欧姆是A侧驱动器的栅极电阻。 还是A侧Nch FET的Ron?

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    关于A侧的电流源,当需要输出高电平时,它是始终激活还是激活?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi San,

    下面是TCA9509的块级图,如果您有任何问题,请告诉我。  我必须制作图表,我们没有其他宣传材料。  

    弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    非常感谢您准备TCA9509的块级图。 我了解1mA电流源始终从您的图中激活。 如果我的理解不正确,请告知我。

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi San,
    是的,电流源始终处于激活状态,当然,一旦电压接近导轨,电流源就会崩溃,因为它需要一些开销电压,但是的,当该节点向下拉向地面时,电流源始终处于打开状态。
    Francis Houde