This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:当PCA9536作为从属设备时,它是否将以Vdd 2.8 电压工作以读取地址

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596411/pca9536-is-pca9536-will-works-on-vdd-2-8-volts-to-read-the-address-when-it-is-act-as-a-slave

部件号:PCA9536

您好,我是I2C协议的新用户。 我正在使用PCA9536 i2c扩展器作为我的项目中的从属设备。 我的目标是 读取从属地址(即,0x41)。我通过Arduino板测试,它工作正常。 但我使用nRF52 dk进行了测试,它不起作用。Arduino板中的Vdd电压为3.5 伏特,nRF52 dk为2.85伏特。因此,任何人都可以确认,即使在VDD - 2.8 伏特下,PCA9536也能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavan:

    PCA9536的工作电压可降至2.3V。  

    您是否有两种不同设计的示意图?  此外,查看SDA和SCL的波形总是很有用的。  

    Francis Houde