This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:有关初始化顺序的问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596004/sn65dsi84-question-about-initialization-sequence

部件号:SN65DSI84

您好,

我们的客户使用SN65DSI84,对初始化顺序有疑问。

在数据表上的建议初始化顺序中,将按如下所述进行说明。

1.开机。 DSI通道LP11。

2.断言EN引脚。

客户的顺序如下所示,

1.打开电源,并在1毫秒后断言电源的EN引脚稳定。

2.DSI通道LP11

3.取消断言EN引脚。 (重置时间)

4.断言EN引脚

是否正常?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Noaki:

    正确,请确保它们符合" VCC高时重置和初始化计时定义"图中所述的计时要求。

    此致,

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的回复。
    我将检查客户的顺序时间安排。

    谢谢!
    Naoki Aoyama