This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UA101-Q1:链接DS90UA101/2

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593922/ds90ua101-q1-chaining-ds90ua101-2

部件号:DS90UA101-Q1

您好,

我一直在查看DS90UA10x,想知道此用例是否正确?  是否可以像这样将它们链在一起?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,您不能以菊花链方式连接这些部件。  抖动会累积。  这些部件仅用于点对点连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 DS90UB924视频版本的图5显示音频中继器模式。

    www.ti.com/.../snla221.pdf

    DS90UA101有何不同? 它会对抖动产生何种影响? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2S PLL还可清除参考锁的抖动,从而将I2S_CLK输出抖动降低到+/- 2ns。 这似乎是这些设备中的大量抖动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图5实际上是1:2分路器,而不是中继器,因此抖动不会累积。