This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:用于预览设计中使用的占地面积的替代设备。

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1B06, ADS1299, TPD4E001, TPD4E1U06, TPD4S009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594800/tpd4e001-alternative-device-to-preview-footprint-used-in-design

部件号:TPD4E001
主题中讨论的其他部件:ADS1299,, TPD4E1B06, TPD4E1U06,TPD4S009

您好,

我们正在使用TPD4E001保护ADS1299输入。 我们收到的一些板上有TPD4E001,但使用的印迹不正确,因为它是带有灰色水印的预览"DCK2 Package 6-Pin SC70"的,这是错误的,因为我们没有注意到"预览"水印。  

为了避免更换主板,我们尝试使用另一个具有类似功能的设备,我们拥有SC-70封装,目前我们发现的最好的设备是TPD4e1b06。

我们想知道是否有人能向我们推荐一个更好的选择。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉,你发生了这种情况。 但是,我认为软件包已发布,因为它位于数据表底部的可订购附录(以及样例和购买页面)中。 我将研究并尝试修复数据表。

    如果您仍需要其他选择:
    TPD4E1B06 (双向)
    TPD4E1U06 (单向)
    TPD4S009

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    感谢 您的建议和快速响应。  

    我看不到您在此数据表中提到的购买和样例:

    TPD4S009似乎没有我正在使用的软件包。

    请告诉我在哪里可以买到TPD4E001的DCK2版本 ,因为我在任何地方都找不到它。 在Octopart中,我只能获得 TPD4E001DCKR

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我看到的是DCK软件包,而不是DCK2软件包。

    TPD4E001DCK封装与DCK2封装是相同的SC70封装,只是引脚不同。
    您是否购买了TPD4E001DCK,并表示该套件不适合您的SC70封装?

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这正是问题所在。 我在绘制印刷电路板的图案时使用了DCK2的信息,现在引脚不正确,因为我无法购买DCK2。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,但这一一揽子方案已不在有待公布的路线图上。 我将更新数据表以将其删除。

    但是,除了VCC之外,TPD4E1B06还有相同的引脚输出,VCC可能对您有效。

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    这将使我重做主板以更改占用空间,因为TPD4E1B06与TPD4E001不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一的区别是VCC要连接到NC引脚

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在电路板中,该部件的NC引脚将连接到VCC,因为它已经是这样设计的。  

    您是否知道该针脚是连接到设备还是刚刚打开? 我想避免问题。

    感谢你的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD4E1B06的NC引脚 未内部连接到设备。  数据表的引脚配置表(DCK上的引脚6)中也注明了这一点。

    此致,

    Manny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!