This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH928Q-Q1:与948锁销不同的锁销

Guru**** 2464780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595866/ds90uh928q-q1-lock-pin-different-with-948-lock-pin

部件号:DS90UH928Q-Q1

很抱歉打扰。

客户遇到有关DS90UB928锁销的问题。

他们认为928锁销的工作与948锁销不同。

串行器接收LVDS信号后948锁销将激活高电平,但928不会激活。  928锁定销仅参考PDB销。

是不是真的??

 

另一个问题。 是否有任何功能可以检测串行器接收LVDS信号???  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是,UB928锁的指示与UB948类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,强

    感谢您的回复。

    因此,锁定销在928和948之间有一些不同?(您使用的是simlar而不是相同的)

    如果以上描述正确,有何不同?


    如果我们使用CONNECT 947 & 928 EVM,928锁引脚在947接收OpenLDI信号后将会高电平。对吗?(不考虑BIST模式)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有人,
    正确。
    对于锁定功能和您关心的功能,两者都是相同的。

    此致,
    Steven