This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH926Q-Q1:IDX引脚处的比值超出指定值

Guru**** 2464150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595078/ds90uh926q-q1-value-of-ration-at-idx-pin-out-of-specified-values

部件号:DS90UH926Q-Q1

我正在寻找以下问题的答案:

如果BOM中出现错误,则生产了许多具有IDX引脚比率的PCB,表中没有该比率:

实际电压为2.5V,而不是2.399V。 这超出了表的线性,地址16仍然有效?

如果不是这样,我们就必须重新设计许多主板

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的疑问,我们正在进行调查,我们应该很快就会得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Walter:

    电压比必须紧密匹配,因为在大多数情况下,在整个温度范围内,正确地址的范围是有限的。 我不知道您所指的2.399 值是多少,电阻器的目标电阻比为16,而R1/R2 = 0.47。
    如果需要,还可以通过寄存器0的I2C编程将I2C地址强制为所需值。 这将是软件的潜在解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Liam:

    如果电压有一个上线,我们已经进行了测试,地址也只使用一个上拉电阻器工作。

    对于您的变通办法,如果地址设置不正确,我们如何访问寄存器?
    此致,

    沃尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Walter:
    为了重置I2C设备地址,您需要使用初始值进行编程,然后在设置过程中设置为所需的值。 这需要在每次启动时重新启动电源时完成。 由于地址选项有限,因此它将基于从设备读回时收到的响应。
    很可能设备将正确地运行到Vdd,但是这种情况未经生产测试,无法保证。

    此致,
    Liam