This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83:有关SN75LVDS83/A/B/C的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595983/sn75lvds83-question-regarding-sn75lvds83-a-b-c

部件号:SN75LVDS83

我有一些关于 SN75LVDS83 系列的问题:  

1)   为什么不建议将SN75LVDS83用于新设计?

2)     型号A和B与SN75LVDS83等效,封装选项,PLL频谱和吞吐量除外,正确吗?

SN75LVDS83                                   SN75LVDS83A                                        SN75LVDS83B

 

 

谢谢!

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jordan,

    1)这是因为现在83A和83B都是新版本

    2)是的,它们具有相同的功能和引脚。

    此致,

    Gerardo