This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:端口断开...不太明显

Guru**** 2876490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594873/ts5usba224-port-disconnect-not-so-obvious

部件号:TS5USBA224

Champs,

TS5USB224数据表让我感到困惑,希望您可以将其清除。  功能项目符号和方框图显示的功能是双刀双掷开关;但真值表列出了8种状态-包括关闭状态;由于所述的关闭衰减超过-83dB,可以将哪种状态解释为SoM中的Hi-Z。  因此,问题是:根据设备数据表第3页上的上述真值表,在前两行中,L,R和D+/D-被列为'关',这是否意味着/暗示它们是三字形,并且与交换机的输入端没有连接?  这种操作似乎意味着它实际上是一个三掷开关;但想了解这部分的真正工作原理。

-Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    关闭状态对应于交换机ID关闭时(Vaudio=0),在这种情况下,您将在输出端看到内部下拉,Ioff =+/-10uA
    此致