This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:这是适合SN75DP129或SN65DP149的ESD芯片吗?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, SN75DP129, SN65DP149, TPD12S016, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596333/tpd12s016-is-this-the-right-esd-chip-for-sn75dp129-or-sn65dp149

部件号:TPD12S016
主题中讨论的其他部件:SN75DP129SN65DP149,TPD4E05U06 TPD4E02B04

您好,champs:

我的客户对要与SN75DP129配对的ESD部件有疑问:

"我们正在使用带有显示端口输出的COMExpress模块,我们计划将其用于HDMI。  我看到TI有许多HDMI部件,我认为它们可以正常工作,但我以前从未使用过HDMI,所以我一直在寻找您是否有任何建议。  我当前的计划是使用SN75DP129从显示端口输出转换到HDMI TMDS,然后在HDMI连接器上使用TI TPD12S016PWR芯片作为ESD抑制。  这是常见的部件配对吗?  看起来这两个部分重复了几个功能,例如I2C电压转换。"

 

你们有没有更好的推荐这个应用? 编辑:我们也可能在查看SN65DP149,但我怀疑这没有什么区别。  

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    TPD12S016的频率为-3dB,频率为3GHz,可能不足以支持某些HDMI 2.0 应用程序。 另外,如果仅用于ESD保护,我建议使用TPD4E02B04或TPD4E05U06。

    此致,
    Cameron