This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:PD ptotocol测试失败-紧急问题

Guru**** 2465280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593713/tps65983b-pd-ptotocol-test-fail---urgent-issue

部件号:TPS6.5983万B

您好,TI:

PD合规性测试在以下项目失败。

TDA.TDA.1 2.2 ,2.2 4和TDA.TDA.TDA.TDA.9 2.2。

请找人来做。

我可以提供*。..bin和*。pjt作为参考。

井中利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    我找不到TDA.TDA.TDA.TDA.TDA.8测试,您确定它不是2.2 吗2.2 ?

    请将您正在使用的.pjt和低区域.bin发送给我...

    此外 ,每个失败案例的PD跟踪(最好是LeCroy)也很有帮助:)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    +OD TSR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    TDA.TDA.TDA.8 2.2 为PASS (通过)。
    请将您的邮件通知给我。 我可以向您发送Bin文件和PJT。

    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,

    您可以发送给我。 我将把工作交给Jeff。

    Thx,
    Omid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo,OD,

    听起来不错,请发送。

    jeff.mueller@ti.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    有关此问题的任何更新,请告诉我们我们可以提供哪些帮助!

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    当前所有2.2 TI产品上只有TDA.TI 9失败,因此实验室仍在澄清它。一旦实验室确认,我将通知您。

    井中利奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    听起来不错!

    谢谢