This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:单事务转换器还是多事务转换器?

Guru**** 2464090 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595619/tusb2046b-single-or-multi-transaction-translator

部件号:TUSB2046B

您好,

我正在设计一个带TUSB2046B的USB集线器 ,用于Raspberry Pi,并且"建议使用多TT集线器与多个低速设备连接。"

请参阅 :https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/usb/README.md

问题是 TUSB2046B是单TT还是多TT集线器设备?

此致,

Victor Miranda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB2046B也不是全速集线器,因此没有事务转换器。 TUSB4041或TUSB4020B是支持多TT的高速USB集线器,这两种集线器都可能更适合应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了! 感谢您的迅速回复。