This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:SNx5DP159/149 HDMI输出规格

Guru**** 2464160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596054/sn75dp159-snx5dp159-149-hdmi-output-specifications

部件号:SN75DP159

对于SNx5DP159,SNx5DP149, 什么是HDMI输出/配对数据速率和HDMI像素速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bhavesh,

    DP159适用于2.0 ,支持高达6Gbps的数据速率,这足以支持4K@60Hz 24bpp。
    DP149专用于1.4 ,支持高达3.4Gbps的数据速率,这足以支持4K@30Hz 24bpp。

    此致