This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:热短路情况的行为

Guru**** 2464780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593672/tps2549-q1-behavior-of-hot-short-condition

部件号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS2549

您好,

我们收到了客户关于TPS2549-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们对高温短路情况的行为有疑问。
根据数据表图26,IC在检测到电流限制后似乎关闭。 然后设备在限流模式下运行。 为什么检测到电流限制后IC关闭?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们需要您的帮助。 如果您能向我们提供反馈,我将不胜感激。

    此致,

    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当检测到过电流情况时,设备将保持恒定的输出电流并相应地降低输出电压。 可能出现两种过载情况。 在第一种情况下,输出在设备启用之前或在应用V (in)之前短路。 TPS2549器件感应到短路并立即切换到恒流输出。 在第二种情况下,启用设备时会发生短路或过载。 在 μs发生过载时,高电流在限流电路作出反应之前流动2 μ A (典型)。 在电流限制电路响应后,设备以恒流模式运行。 仅当故障出现足够长的时间以激活超温保护时,才会发生完全关闭。 设备将保持关闭状态,直至结温冷却至约20°C,然后重新启动。 设备将继续循环打开和关闭,直至过电流条件被消除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    根据您的意见,IC因发生热关闭而关闭。 对吗?

    此致,
    Tateo