This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:使用XIO2001时发生通信错误

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595052/xio2001-communication-error-using-xio2001

部件号:XIO2001

你(们)好

我们正面临着XIO2001IZGU的意外行为。

以下是我们的硬件配置。
[CPU]-(PCIe)-【XIO2001】-(PCI)-[PCI设备]

[问题]
在老化测试中,CPU突然检测到总线错误,并且无法与PCI设备通信。
①CPU从PCIe模块中的寄存器检测到错误。
发生②Timeout
③错误寄存器被软件清除
④ CPU再次检测到错误
重复出现① Ω 至④ Ω 的情况。

为避免出现错误,我们对以下内容进行了测量。
・MSI_EN设置为0表示不使用MSI消息。
・将XIO2001的ASLPMC设置为00,将活动状态PM设置为禁用

我们应该检查什么以确定错误原因?
如果您有建议,我将不胜感激。

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    出现问题时,我们需要查看PCIe协议跟踪和PCI协议跟踪。
    您能否提供有关老化测试的详细信息?
    您使用的是什么软件?
    不同的PCI设备是否会发生这种情况?
    您能否提供您的示意图?
    是否可以提供PCI寄存器转储?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Elias

    感谢您的回复。

    >您能否提供有关老化测试的详细信息?
    这是正常的操作测试。 环境温度未改变。
    对4个单元进行测试。
    所有装置都显示相同的错误,但似乎没有特殊的错误趋势。
    它不取决于经过的时间。 没有设备显示其温度过高。

    >您使用的是什么软件?
    我必须确认。

    >不同的PCI设备是否会发生这种情况?
    我必须确认。

    >您能提供您的原理图吗?
    我必须确认。

    >是否可以提供PCI寄存器转储?
    您是否可以检查以下内容? (CPU日志)
    (如果检测到错误,则清除所有寄存器。 然后再次检测到错误。)

    []检测到PCIe错误
    [] PCIe ERR_DR寄存器:0x80万
    [] PCIe ERR_CAP_STAT寄存器:0x8000.0001万
    [] PCIe ERR_CAP_R0寄存器:0x0.08万
    [] PCIe ERR_CAP_R1寄存器:0x0万
    [] PCIe ERR_CAP_R2寄存器:0x0万
    [] PCIe ERR_CAP_R3寄存器:0x0万
    [] pcieport 0000:00: 00.0 :AER:接收到多个未更正(非致命)错误:ID=0000
    []检测到PCIe错误
    [] PCIe ERR_DR寄存器:0x80万
    [] PCIe ERR_CAP_STAT寄存器:0x8000.0001万
    [] PCIe ERR_CAP_R0寄存器:0x0.08万
    [] PCIe ERR_CAP_R1寄存器:0x0万
    [] PCIe ERR_CAP_R2寄存器:0x0万
    [] PCIe ERR_CAP_R3寄存器:0x0万
    []检测到PCIe错误
    [] PCIe ERR_DR寄存器:0x80万
    [] PCIe ERR_CAP_STAT寄存器:0x8000.0001万
    [] PCIe ERR_CAP_R0寄存器:0x0.08万
    [] PCIe ERR_CAP_R1寄存器:0x0万
    [] PCIe ERR_CAP_R2寄存器:0x0万
    [] PCIe ERR_CAP_R3寄存器:0x0万
    []检测到PCIe错误
    [] PCIe ERR_DR寄存器:0x80万
    [] PCIe ERR_CAP_STAT寄存器:0x8000.0001万
    [] PCIe ERR_CAP_R0寄存器:0x0.08万
    [] PCIe ERR_CAP_R1寄存器:0x0万
    [] PCIe ERR_CAP_R2寄存器:0x0万
    [] PCIe ERR_CAP_R3寄存器:0x0万
    []检测到PCIe错误
    [] PCIe ERR_DR寄存器:0x80万
    [] PCIe ERR_CAP_STAT寄存器:0x8000.0001万
    [] PCIe ERR_CAP_R0寄存器:0x0.08万
    [] PCIe ERR_CAP_R1寄存器:0x0万


    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于敏感信息而脱机处理。