This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:用作2->1开关时的信号延迟

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595907/ts3usb221-the-signal-delay-when-use-as-a-2--1-switch

部件号:TS3USB221

您好,团队,

我的客户请求一个2->1差分开关设备以获得480Mbps的信号。 我推荐TS3USB221。

在数据表中,所有延迟参数均基于1->2个交换机应用程序,2->1个交换机应用程序的延迟时间如何?

谢谢。

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    相同的值适用于1对2和2对1交换机。
    此致