This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:支持的输出LVDS格式

Guru**** 2464120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592318/sn65dsi84-supported-output-lvds-formats

部件号:SN65DSI84

您好,

我想了解SN65DSI84支持的所有双链路LVDS输出格式。

 我们拥有的显示器支持附加模式。

同时请确认 SN65DSI84是否适合将 1080x1920p @1920 @60 fps 从4通道DSI转换为双链路LVDS。

请告诉我们,TI是否推荐任何其它桥接芯片用于此应用?

谢谢。

Nimesh Kotak。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nimesh:

    支持的格式在SN65DSI84的数据表的7.4 3部分中说明。

    您的面板似乎不是OpenLDI标准面板。 您能否共享面板数据表?

    是的,此设备适用于1080x1920p @1920 @60 fps分辨率的单输入到双输出模式。

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!
    数据表仅显示双输出模式的单个模式,并表示它也支持其他模式,从哪里可以获得?
    到目前为止,我无法与您共享数据表,我将在一段时间后进行。
    如果你能在这里进一步帮助我,那将是非常好的。

    谢谢!
    Nimesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nimesh:
    在DSI84中只有一种模式可用于LVDS测试模式(色条)。 另一方面,DSI85支持三种测试模式。 这是DSI84数据表中的错误,其中提到支持多种模式。
    此致