This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803A:是否有"占空比(%)-输出电流(mA)"图?

Guru**** 2464130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595509/uln2803a-is-there-duty-cycle---output-current-ma-graph

部件号:ULN2803A

大家好,

我的客户考虑将竞争对手的设备更换为ULN2803A。
我被问及是否有"占空比(%)- 8通道下的输出电流(mA)全部打开"图。

您有数据吗?

此致,
Yaita /日本距离  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    到目前为止,我们还没有这种曲线。 您是否有客户希望通过每个渠道输入的电流量?

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alek-San,

    感谢您的友好回复。

    >您是否有客户希望通过每个渠道的电流?
    我听说他想在每个通道上施加400mA电流。

    我们将感谢您的支持。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    设备的最大总电流为2.5A。 如果所有八个输出都为400mA负载供电,则总电流为3.2A,设备不支持此功能。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius