This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:将SN65LVDS1/SN65LVDS2与DS90LV017A/DS90LV018A配合使用会导致设备熔断

Guru**** 2510695 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV017A, SN65LVDS2, DS90LV018A, SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595881/sn65lvds1-using-sn65lvds1-sn65lvds2-with-ds90lv017a-ds90lv018a-causing-blown-devices

部件号:SN65LVDS1
主题中讨论的其他部件:DS90LV017ASN65LVDS2DS90LV018A

我们有2块电路板需要通过外部LVDS有线接口进行通信。 该接口基本上是一个主/从SPI总线,使用LVDS驱动器/接收器作为接口的'电缆'部分。 其中一个主板使用DS90LV017A/DS90LV018A设备,另一个主板使用 SN65LVDS1/SN65LVDS2设备。

在某些情况下 ,主板上的所有DS90LV017A/DS90LV018A组件都会熔断。 在熔断的情况下,设备在电路中变得非常热,从板上拆下时,我发现VCC引脚在大约10欧姆时对GND短路。

每块板都有独立电源,可以按任何顺序通电。 是否出现某种闩锁状况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在加电时或连接板之间的电缆时,板之间可能存在电压差。  连接器上是否有ESD保护二极管?  二极管有助于限制通过LVDS IO施加的电压和电流。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试通过单个电源为两个主板供电,以消除接地偏移。 虽然这确实显著改善了问题,但我们也开始出现其他熔断设备的情况。

    熔断的设备始终是DS90LV017A/DS90LV018A组件,而不是SN65LVDS1/SN65LVDS2设备。
    电缆在任何一个主板通电之前插入。
    我们在任何一个连接器上都没有ESD保护。

    我们还有多个其他主板也使用此接口,大多数主板在电缆两侧都使用DS90LV017A/DS90LV018A组件。
    只有这款带有SN65LVDS1/SN65LVDS2设备的主板才会出现此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    我希望同一电源供电没有问题。

    您是否尝试在功率提升期间探测接口?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,要是能简单点就好了……

    从示波器探头连接接地导线可改变设备的行为,包括不吹设备。

    我知道这是一个线索,但是这是一个令人发指的线索,似乎没有道理。

    我甚至遇到过这样的情况:DS90LV017A/DS90LV018A组件 都在'主板'上爆炸,当连接/连接到'主板'时,'主板'连接到公共电源,但电源开关关闭(阻塞主电源,但不接地)。

    我在这个问题上处于wit的结尾(实际上已经过了wit的终点),我倾向于这两个不同的LVDS组件系列之间的一些兼容性问题。