This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CR:无过夜错误

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595929/dp83867cr-over-night-error-free

部件号:DP8.3867万CR

什么是'通宵错误'的意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hanno:

    这意味着我们已在链路上以100 % 利用率连续运行数据24小时。

    该测试表明,我们远远超过了1000BASE-T的10^-10位错误率要求

    此致,