This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:TUSB1046 tps6.5983万b

Guru**** 2781365 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TUSB422, TUSB1046-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595300/tusb1046-dci-tusb1046-tps65983b

部件号:TUSB1046-DCI
线程中讨论的其他部件:TPS6.5983万BTUSB1064TUSB422TUSB322

大家好

我们正在设计USB Type-C坞站产品。 我们计划在设计中使用TUSB1046和TPS6.5983万B。

因此,我们想知道:

1.是否 要与 我们共享TUSB1046和TPS6.5983万B OrCAD应用示波器以供参考?

2.两个接头都有 SBU线, 我们能否将它们直接连接到USB C型 接头的相关 针脚?

3.在TUSB1046规范中,它显示PD可以向其发送一些控制信息。 TPS6.5983万B是否可以在不修改固件的情况下直接控制TUSB1046? 在哪里可以获得固件代码?

4.我们有2种C型设计,一种用于笔记本电脑(DRP),另一种用于电源适配器(UFP)。 这意味着我们需要使用2个TPS6.5983万B,如何处理 2个TPS6.5983万B之间的连接和通信?  

感谢您的支持和支持。

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


       我假设坞站将是UFP设备,然后使用TUSB1064 (此设备将很快发布),此设备设计用于接收Type-C信号并将其拆分为3.1 和DisplayPort。 如果您需要参考原理图,请提供一封电子邮件以共享文件。

       建议使用TUSB1064路径连接SBU和AUX线路。

       TPS6.5983万B应该能够使用现有固件控制TUSB1064,有一个为应用生成相应固件的配置工具,您可以在TPS6.5983万B产品页中找到它。


       至少您需要1个TPS设备(连接到笔记本电脑的DRP端口),第二个端口可以使用以下三个选项之一通过任何一种方式进行控制:TPS6.5983万B,TUSB422或TUSB321A/TUSB322。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego

    感谢您的支持和帮助。 我的电子邮件地址是lu.haiping@mingchips.com。

    是的,您说得对。
    TUSB1046-DCI是DFP设备,我们不能在对接设计中使用它。 我们需要一个UFP设备,它是10Gbps USB 3.1 Gen2 C型交叉点开关,可以从笔记本电脑获取C型数据。 是否要将TUSB1064的规格和参考设计发送给我们? 我们还对何时可以获得重新分层的样品感兴趣。

    我们计划在设计中使用2个TPS6.5983万B PD,其中一个用作DRP (C型插头),用于笔记本电脑,另一个用作DFP (C型插座),带有外部电源适配器。 在插入和拔下电源适配器时,我们需要从VBUS交换机无缝地获得主电源。 我们的外部电源适配器支持20V@5A。 我们对这2个TPS6.5983万B如何通信和协商以将5V更改为20V感兴趣。 如果您可以向我们发送一些相关的参考设计,以满足我们的要求,这将很有帮助。

    再次感谢。

    谢谢
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件处理。