This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:DP8.3848万K重置/X1针脚

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595709/dp83848k-dp83848k-reset-x1-pin

部件号:DP8.3848万K

尊敬的先生:

DP8.3848万K Reset_N (引脚23)和X1/X2 (引脚28,27)是否具有以下类似ESD保护结构的内置?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    是的,DP8.3848万内部有保护组件,必须遵守绝对最大额定值,以免损坏组件。

    此致,