This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA95lt:条件VCCA &17A; VCCB

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595786/tca9517a-the-conditon-vcca-vccb

部件号:TCA9517A
主题中讨论的其他部分: TCA4311A

大家好

如果我们询问TCA9517A,您会介意吗

<问题>
数据表P12显示 "VCCA < VCCB "。
如果条件是 VCA = VCB, 则无法在 SCLA (或SDAA) 和SCLB (或SDAB)之间传输数据?
然后,  是否可以使用条件 VCCA = VCCB?

或者,我们是否应该 在VCCA = VCCB的情况下使用TCA4311A?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    将VCCA和VCCB向上拉至同一电源轨是可以的。 一般而言,我们建议不要让VCCA超过VCCB,因为这可能会导致VOL水平升高;您可以在以下e2e帖子中阅读有关这方面的更多信息:

    e2e.ti.com/.../50.4097万

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    最大