This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:在保持"短路输出电流"

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595555/sn65hvd3088e-in-case-of-keeping-short-circuit-output-current

部件号:SN65HVD3088E

大家好

您是否介意询问SN65HVD3088E?

<问题1>
SN65HVD3088E具有热关机功能。
 开始 运行热关闭功能的Tj温度是多少? 大约 Tj=175?
我们在数据表上找不到它。


如果设备在 短路情况下持续流动"短路输出电流"(250mA), 是否 通过热关闭功能停止运行?
我们的认可是否正确?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    额定热停机温度为165 C (有关此值,请参阅数据表的8.3 部分)。

    是的,如果设备持续向短路供应250 mA电流,则可能会加热到足以触发热关闭。 这取决于短路电压和设备运行时的环境温度(在范围的下端,加热量可能不足以触发停机)。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max San

    非常感谢您的及时回复!
    好的,我们得到了。

    以防万一,您能否告诉我们一点。
    额定热关闭温度为165C (典型值)。
    那么  ,最高 热关机温度是多少?
    可能超过TJ=170C (绝对最大额定值)?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松本山

    是的,热关闭温度可能达到或超过170 C。我们没有关于此特定参数的完整表征数据,但根据设计,我们预计在标称值以上和以下的潜在变化约为10 C。

    最大