This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:未知设备

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595152/tusb2046b-unknown-device

部件号:TUSB2046B

大家好,

我的集线器设计有问题(请参阅随附文件)。 当我连接它时,Windows告诉我"未知设备"。 我尝试了许多解决方案,但没有一个解决方案奏效。

下面是我制定的调试解决方案:  

-将上拉电阻器放在过流引脚上  

-复位时,放置一个RC电路(R = 2k2,C = 1uF)  

我没有发现任何其他问题。 可以帮帮我吗?

卡米尔

e2e.ti.com/.../Sch_5F00_hub.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Camille,
    对于RC电路,请使用15kOhm电阻器,而不是2.2kOhm电阻器。
    您是否在所有下游端口都有下拉电阻器,在所有OVERCUR端子都有上拉电阻?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您回答我的问题。
    我已用15kOhm替换了2.2kOhm电阻器,但仍不工作:/
    是的,我在所有下游和所有过流中都有下拉电阻器。 (您可以在随附的示意图上看到此信息)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Camille,

    TSTPLL应绑定到低电平,而且差动对上的电容太多。  建议电容为22 pF,原理图中的电容为110 nF。  要进行快速实验室测试,请尝试卸下上游端口上的电容器,查看集线器是否正确枚举。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!
    就是电容!! 真的很感谢,我不会被解雇:D

    此致
    卡米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它工作了!  如果您有任何其他问题,请告知我们。