This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP152:这是否支持ASI?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP152, DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595673/ds25cp152-does-this-support-asi

部件号:DS25CP152
主题: DS25CP102中讨论的其他部件

是否可以使用DS25CP152或DS25CP102切换ASI信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些设备可以传输任何加密或编码信号,最高可达数据表的最大值。  验证ASI接口的电气要求,以确保设备耦合合适。  这些设备允许交流或直流耦合,实施将取决于驱动和接收合作伙伴。

    此致,