This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595733/sn65dp141-sn65dp141

部件号:SN65DP141
在“线程”中讨论的其他部件:TUSB1044,, TUSB546-DCI

您好,

我们计划在其中一个项目中使用SN65DP141。 之前,我们在设计中使用了类似的产品TUSB1044,并发现SI性能良好。 我想知道SN65DP141的SI性能是否与TUSB1044相同。 如果可能,您能否与我们分享SN65DP141的SI性能报告。

此外,如果您能建议我们,上面哪一个IC可以提供更好的DisplayPort驱动器性能,那将是非常好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seshu:

    我们没有信号完整性性能报告,在设备数据表中,您可以找到EQ,抖动,偏移参数。
    对于DP141和TUSB546-DCI,我们为1.3 和1.4 提供了线性转接器。

    DP141具有大量EQ配置;TUSB546也具有多个EQ步骤来监控AUX通道以节省电源。
    查看此设备的规格并确定哪种设备符合您的应用需求。

    此致