This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 3V至3V转换

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595695/pca9306-pca9306-3v-to-3v-translation

部件号:PCA9306

您好,

         如果客户使用PCA9306,但VREF1和VREF2均连接3V。 这是3V到3V的转换。 是否有任何副作用? 谢谢你。  

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    对于PCA9306的VREF1和VREF2使用相同的电压是没有问题的。 您可以在此论坛帖子中找到更多信息:

    e2e.ti.com/.../59.5368万

    此致,
    最大