This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:SN65DP149医疗应用程序和驱动程序

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594670/sn65dp149-sn65dp149-medical-application-and-drivers

部件号:SN65DP149
主题中讨论的其他部件: SN65DP159

SN65DP149/159是否适合医疗应用(无生命危险)

它是一种图像处理应用程序。

2. Windows 7或Windows Compact的驱动程序是否可用于初始化 I2C/SMBus上的SN65DP149/159

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已将您的问题转发给产品团队。
    如果要在DP149中配置寄存器,则必须使用I2C主控。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bhavesh,

    DP159处理DP++/HDMI的电信号,它与GPU和显示器交互。如果电源隔离良好,则其操作不会影响其他电路。

    DP159可在GPIO模式下使用,无需I2C配置。
    关于SMB访问,您应联系操作系统提供商。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN65DP149是否适合医疗应用(无生命危险)
    它是一种图像处理应用程序。我们将从医疗设备上采集输入视频并对其进行图像处理
    2. Windows 7或Windows Compact的驱动程序是否可用于初始化I2C/SMBus上的SN65DP149
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bhavesh,

    1. DP159处理DP++/HDMI的电信号,它与GPU和显示器交互。如果电源隔离良好,则其操作不会影响其他电路。 如果该板经过精心设计,DP159将不会与从人体获取的其他信号发生交互。

    2.我们不提供配置DP159的解决方案,客户可以自行编程程序。 DP159可在GPIO模式下使用,无需I2C配置。 关于SMB访问,您应联系操作系统提供商。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生
    我收到了SN65DP159在第一封邮件中的回复。 我询问DP149是否也是如此
    SN65DP149是否适合医疗应用(无生命危险)
    它是一种图像处理应用程序。我们将从医疗设备上采集输入视频并对其进行图像处理
    2. Windows 7或Windows Compact的驱动程序是否可用于初始化I2C/SMBus上的SN65DP149
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhavesh,

    DP159和DP149具有相同的行为,不同之处在于它们支持的数据速率。

    DP159专用于2.0 ,支持高达6Gbps的数据速率。

    DP149专用于1.4 ,支持高达3.4Gbps的数据速率。

    功能相同,它们在两个温度范围内存在。 它们与引脚对引脚兼容,唯一的区别是支持的数据速率。

    设计良好的主板可以同时用于这两种设备,相同的I2C驱动程序也可以用于这两种设备。

    两台设备的答案相同。

    这两种设备都处理DP++/HDMI的电信号,它们与GPU和显示器交互。如果电源隔离良好,它们的操作不会影响其他电路。 如果电路板经过精心设计,这些设备将不会与从人体获得的其他信号发生交互。

    我们不提供通过I2C配置这些设备的解决方案,客户可以自行编程程序。 这两种器件都可以在GPIO模式下使用,无需I2C配置。 关于SMB访问,您应联系操作系统提供商。

    此致