This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万Q-Q1:多个EVM上的软件包

Guru**** 2930110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595569/dp83848q-q1-packages-on-several-evms

部件号:DP8.3848万Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DP8.3848万I-POE-EKDP8.3848万I-MAU-EKDP8.3848万MDP8.3848万JDP8.3848万CDP8.3848万TDP8.3848万KDP8.3848万IDP8.3848万LFQDP8.3848万VYBDP8.3848万HDP8.3848万YB

[ DP8.3848万 ] 个程序包

您好,

您能帮我找出哪些EVM上安装了哪个软件包吗?

据我所知,TI.com上有两种不同类型的适用于DP8.3848万的EVM。

DP8.3848万I-POE-EK
PHYTERRegistered工业温度单端口1.01万 Mbs以太网物理层收发器
www.ti.com/.../dp8.3848万i-poe-ek

DP8.3848万I-MAU-EK
PHYTERRegistered工业温度单端口1.01万 Mbs以太网物理层收发器
www.ti.com/.../DP8.3848万I-MAU-EK

但是, 价格簿上似乎有四种不同的EVM和封装组合。

DP8.3848万H-MAU-EK

DP8.3848万I-MAU-EK/NOPB

DP8.3848万I-POE-EK

DP8.3848万K-MAU-EK

这是否对应于每个软件包选项?

DP8.3848万X系列(*=不推荐)

 

APN

温度范围

MII/RMII +

包装

LED

额外

*DP8.3848万M

0至70

MII/RMII

QFN40

1.

25MHz时钟/低成本

DP8.3848万J

低成本

DP8.3848万C

MII/RMII/SNI

QFP48

3.

25MHz时钟

*DP8.3848万T

-40至85

MII/RMII

QFN40

1.

25MHz时钟

DP8.3848万K

 

DP8.3848万I

MII/RMII/SNI

QFP48

3.

25MHz时钟+ JTAG

DP8.3848万Q

-40至105

MII/RMII/SNI

QFN40

1.

25MHz时钟

DP8.3848万LFQ

QFN40

1.

25MHz时钟

DP8.3848万VYB

QFP48

3.

JTAG

DP8.3848万H

-40至125

MII/RMII

QFN40

1.

25MHz时钟

DP8.3848万YB

MII/RMII/SNI

QFP48

3.

JTAG


我有点担心MAU板的BOM显示略有不同(尽管信息真的很旧)。




如果你能仔细检查一下,那就很好了。

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenichiro-san,

    您对EVM上的软件包大小的了解是正确的。 DP8.3848万I-MAU是QFP48封装中DP8.3848万的最佳选择。

    MAU板的BOM中的哪一部分让您感到不安?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的确认。 我的客户正在寻找具有汽车级的PHY,因此DP8.3848万Q是他们的建议。
    (似乎DP8.3848万LFQ (可湿法兰)仍在预览中。)

    因为DP8.3848万Q是QFN40,所以我建议 使用DP8.3848万H-MAU-EK
    如果 是问题,请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    这是正确的。 客户可以使用DP8.3848万H-MAU或DP8.3848万J-MAU。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Rob!!