This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ds26Lv31t:RS-422驱动器和接收器的组合

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26C32AT, DS26LV31T, DS26LV32AT, DS26C31T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594945/ds26lv31t-combination-of-rs-422-driver-and-receiver

部件号:DS26LV31T
主题中讨论的其他部件:DS26C32ATDS26LV32ATDS26C31T

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问 了RS-422驱动器和接收器的组合。

它们用于组合,如下所示。

1.DS26LV31T和DS26C32AT

2.DS26LV32AT和DS26C31T

 我检查了数据表。

DS26LVxx工作电压为3.3V。

DS26Cxx的工作电压为5V。

此外,还介绍了与现有5V RS-422网络的互操作。

因此,我认为上述组合的运作是没有问题的。
这是否正确?

如果可能,请告诉我您的注意事项。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,

    是的,可以在共享网络上混合使用由5 V供电和由3.3 V供电的设备。 重要的是,所有设备都符合给定标准,在本例中为RS-422。 您上面提到的设备将相互通信,不会出现问题。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San,您好!

    感谢您的快速回复。

    我很抱歉回复了我的费率。

    我理解您的意见。

    我会回答我的客户。

    此致,

    是。哈塞伯