This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:•支持扩频时钟(SSC)

Guru**** 2928970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595534/sn65lvds93a-supports-spread-spectrum-clocking-ssc

部件号:SN65LVDS93A

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们看到LVDS93A具有SSC功能。

我们将使用,但我们不知道如何打开此功能,您能否为我们分享您的体验?  

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lin:

    我们正在检查您的问题,我们将很快回复您。

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lin:

    LVDS93A设计为具有足够高的PLL带宽以通过扩频时钟传输,但也具有足够低的带宽以拒绝高频噪声和抖动。 这是一项自动功能,因此很遗憾,此设备中没有控制功能。

    此致,
    Gerardo