This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TDP158是否可用于预强调2.0 的信号?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093396/tdp158-can-tdp158-be-used-to-pre-emphasis-the-hdmi2-0-signal

部件号:TDP158

大家好,

客户在其产品中使用摄像头模块,信号为6Gbps 4K@60Hz ,配有2.0 接口。他们希望确保信号可以传输到5米。 TDP158是否可用于预强调此应用的2.0 信号? 如果不是,您能否推荐正确的设备并给出一些应用建议?

非常感谢。

Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    我们是否知道此5 m 电缆是否符合HDMI1.4b规格中定义的2类规格?

    TDP158 TX可以提供3dB去重,但我期望对应的RX也能通过提供均衡功能来帮助。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的回复。

    我不熟悉这个应用程序。 请问 HDMI1.4b规范中定义的2类规范是什么?

    您是否意味着我们还需要接收端的RX芯片,与TDP158配合使用? 你对此有什么建议吗?

    是否有我可以学习的应用说明?

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    由于我无法分享HDMI规格,我将指向电缆类型 https://www.tripplite.com/products/hdmi-cable-types上的此链接

    可支持的电缆长度取决于电缆和RX本身。 如果电缆符合HDMI规范,大多数RX将具有内部均衡器,以补偿电缆损耗。 如果RX均衡器无法完全处理电缆,DP158 TX在一定程度上可以提供帮助。  

    但是,如果电缆不符合HDMI规格,则很难确定其支持的时间长度。  

    最佳选择是采用DP158 EVM,然后使用5 m 电缆对其进行物理测试。

    谢谢

    David