This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:切换XFI接口

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093477/tmuxhs4212-switching-xfi-interface

部件号:TMUXHS4212

大家好,

我的客户正在为XFI接口寻找Mux设备。  TMUXHS4212似乎是可用的,尽管如此,您是否有任何担心将 TMUXHS4212用作XFI Mux?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XFI的高低电压是多少? 什么数据速率?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian-San,

    我不确定,所以我在问。 在以下文档中,它看起来像是850mVp-p。 数据速率应为10.3125Gbps,NRZ,因此设备需要5G频段宽度最小值,5倍宽频段宽度在我看来应该是完美的。

    你能仔细检查一下吗?

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记连接链接。

    https://www.ieee802.org/3/ba/public/mar08/latchman_01_0308.pdf

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi - San:

       它应该起作用。

    此致

    Brian