This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:原理图检查

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093604/tusb8020b-schematic-check

部件号:TUSB8020B

你(们)好  

您是否可以帮助查看 TUSB8020B示意图以及是否需要调整?

谢谢你

e2e.ti.com/.../6470.TUSB8020B.pdf</s>8020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TUSB8020B不适合/不适合总线供电应用。  TUSB8020B将始终在其描述符中报告为自供电集线器,并且它超过了总线供电设备所需的挂起模式功耗。  由于  大多数USB主机端口都提供额外的电源,因此这种设计在功能上可以正常工作(请考虑下面的注释)。  请注意,兼容总线供电的集线器应用程序必须限制连接的下游设备的可用功率,以防止集线器和设备的总功耗从主机端口超过900 mA/500 mA。

    我认为TUSB8020B不适合此应用。   在这里,仅为一个端口使用USB集线器的主要原因是什么? 它不是一个兼容的总线供电集线器,如果总线供电,它会给您的应用增加相当大的功耗。

    • SMBUSz -应拉高或左NC以进入I2C。 使用下拉设备不会自动进入默认 模式,因为SMBus主机不会配置该设备。  
    • 下游端口1,USB 2引脚需要连接至设备,以进行投诉操作。 USB3是连接到SFP模块还是USB连接器?
    • 交流耦合下游端口1,USB 3针脚缺失  
    • 将FULLPWRMGMTz向下拉,以便Baten/PWRCTL引脚应保持常闭。