This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:嵌入式USB集线器设计无法正常工作

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093561/tusb2036-embedded-usb-hub-design-not-working

部件号:TUSB2036

您好,

使用 TUSB2036设计主板时遇到问题,我怀疑原理图中有错误(随附)。

设备USB集线器是 将BeagleBone Black Industrial连接至SIM7600G-H模块的较大载波板的中心。
我没有为VBUS供电,因为连接的设备已经由载波板供电。

dmesg输出:

[ USB] 117.4.8547万 1-1:使用musb-hdrc
的新的全速117.65.6392万 设备编号6 [ USB] 117.17.6315万 1-1:设备描述符读取/64,错误-71
[ USB] 117.41.633万 1-1:设备描述符读取/64,错误-71
[ USB] 1-1:使用musb-hdrc的新的全速USB设备编号7
USB 1-1:117.78.433万 设备描述符读取/64,错误-71
[ USB] 118.2.4362万 1-1:设备描述符读取/64,错误-71
[ USB] 118.13.6434万 USB1-port1:尝试关闭电源再打开
[ USB] 118.58.0365万 1-1:使用musb-hdr新建全速设备编号8

此设计是否有任何提示/明显错误?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

     这里有几件事:

    • 下行端口上的下拉列表需要为15K而不是10K。
    • TUSB2036需要通电重置,重置不能仅连接到电源。  您需要添加RC电路以创建重置脉冲。
    • VBUS不仅仅是USB中的电源,大多数设备也使用它进行检测,因此下游设备在看到VBUS过高之前不会打开其DP/DM上拉。

    此致,

    JMMN