This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:电流限制

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093494/sn65hvd33-current-limit

部件号:SN65HVD33

您好,

当输出电流超过250mA (电流限制)时,设备输出(Y和Z针脚)是否为0V?
还是高Z?

此致,

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie:

    输出短路电流不是限制-它是一个经过测试和测量的值。 如果Y和Z短接在一起,最坏的情况是+/-250mA将在Y和Z之间流动。基本上,本测试是查看在驱动Y和Z以及Y和Z线短路时会发生什么情况-并在该设备的工作范围内 最差的是250mA的电流。

    但是,我们建议在正常操作期间,输出电流保持在-60mA到60mA的范围内。

    虽然ABS最大表中没有为驱动器列出"最大"电流-所表示的是设备的最大可回收结温-- >输出电流将直接提高结温,根据环境和部件使用方式,结点可能变得过热-这是指定的,因为有多个因素在运行,但不建议在正常情况下高于-60mA至60mA 条件。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson