This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:USB 3.2 第2代+ USB 2.0 交换机IC

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093269/hd3ss3415-usb-3-2-gen-2-usb-2-0-switch-ic

部件号:HD3SS3415
主题中讨论的其他部件: HD3SS6126

大家好,

我的客户正在寻找 USB 3.2 Gen 2 (10G)+ USB 2.0 交换机IC。

他们可以使用 HD3SS3415吗? 数据表仅显示它可以支持3.1 ,但我不确定它是否可以在 USB 3.2 第2代(10G)中使用。

或者,您是否有任何其他设备可以让我向我的客户推广,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS6126适用于USB2和USB3。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    如果他们正在寻找4通道解决方案,您有什么建议吗?

    请问他们为什么不能使用HD3SS3415?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    HD3SS3415可用于10G?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是真的。