This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232E:发射器输入滞后

Guru**** 2918370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093691/trsf3232e-transmitter-input-hysteresis

部件号:TRSF3232E

大家好,

我们的客户想知道 TRSF3232EIDR的发射器输入滞后值  。 据我所知,数据表中的滞后值适用于接收器。 我们是否有发射器的值?

他还想知道发射器输出泄漏电流值。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    驾驶员输入没有内置滞后-它们是如下所示的直向阈值:

    逻辑高电压是最低2.4V的电压,逻辑低电压最大为0.8V,其中中间为未定义的逻辑。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker,

    感谢您的快速响应。 我们的客户还想知道  发射器输出泄漏电流值。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    因此,我们在该设备上没有该规范- 我们在某些RS-232收发器上进行了规范的输出泄漏测试,例如具有自动断电功能和/FORCEOFF (由于能够在设备禁用时测量泄漏)的收发器,而其他的则不是,因为假定存在驱动程序 (如数据表中所示),DIN点是有效逻辑,由于我们在有效DIN逻辑值下指定输入电流+逻辑电压输出,并且输出状态已知。 由于输出状态是驱动的,因此最大的电流部分将是预期电流,而更小的部分将是泄漏。

    基本上,此设备不是设计用于驱动器输出不会始终驱动输出的应用,这就是它不符合规格的原因。 但是,如上所述-我们的一些RS-232收发器具有此功能(因为它们具有自动断电模式)-如果您的客户对该功能感兴趣,则任何具有数字字符串3223的TI RS-232收发器(此部件上有多个变体)都将 具有该功能 (还包括输出泄漏作为规范)

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson