This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:是否有用于USB3/DP交换机的汽车设备?

Guru**** 2917810 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093698/tusb1046-dci-is-there-any-automotive-device-for-usb3-dp-switch

部件号:TUSB1046-DCI

您好,团队,

我们有一个汽车应用,需要一个带有USB3和DP开关的源设备。 我只发现TUSB1046-DCI可以满足此要求,但AEC-Q100设备不能满足。

我们是否计划为该应用提供汽车开关?

顺便说一句,我对 申请有一个问题。 我们的设备如何检测插入设备是否需要USB3或DP信号? 如果检测为DP,则仅通过PD控制器CC1/CC2通信,PD控制器将CTL0/CTL1/flip发送至TUSB1046,并将HPD发送至主机以开始链路培训?  

谢谢。

约翰尼

谢谢。

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰尼

    我们目前没有TUSB1046A的Q1版本。 我相信将来会有这种设备的计划,请联系Randy Lawson了解更多详细信息。

    PD控制器处理USB/DP协商并驱动CTL0/1以将TUSB1046配置为正确的配置。 链路培训通过SBU/AUX总线完成。

    谢谢

    David