Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261 主题中讨论的其他部件: TUSB9260
您好,亲爱的:
我们需要从 Jetson TX2对TUSB9261进行编程,您能否 将 tusb926x-flashburner的来源发送给我们?
谢谢你
此致:
Mohsin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Moshin:
我们不再为Linux版本的TUSB9261闪存器提供软件支持。 该工具按原样提供 。e2e.ti.com/.../5672.tusb926x_2D00_flashburner_2D00_0.1.2.zip
另一种选择 是使用Windows机器创建带有 TUSB9261DEMO板的完整FW映像 。 您将能够获得执行此操作的bin或hex文件。 然后使用任何外部SPI主控器将完整的FW写入板载SPI闪存。
另一个选择:以下线程中的用户能够获得Linux工具来运行其ARM平台。 您可以申请他们的套餐。