This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:I2C最大时钟速度

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092989/sn65dphy440ss-i2c-max-clock-speed

部件号:SN65DPHY440SS

 SN65DPHY440SS最大I2C时钟实际上是100kHz还是数据表中的错误? 在我看来,现代零件不支持至少400kHz,这让我感到奇怪。

总线上还有其他设备需要以400kHz的频率进行通信,如果仅仅因为一个部分而需要关闭I2C总线的一部分,那将是一种遗憾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正确,DPHY440的最大I2C频率为100kHz。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很不幸。 DPHY440 是否可以忽略400kHz的流量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当RSTN输入为高时,DPHY440本地I2C接口启用。 因此,如果您 要访问除DPHY440之外的其它设备,是否可以通过驱动RSTN来使DPHY440复位?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也曾想过这个问题,但它也会每次重置我们的DPHY440寄存器,这会中断我们的视频流,我们每次都需要重新配置它。  

    我想我可能只需要在操作过程中禁用I2C到DPHY440。 我有一个I2C电平转换器(TXS0102YZPR);我可以控制它的OE引脚以关闭总线的该部分(并且电平转换的一侧为100/400 kHz,另一侧为100 kHz)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有特殊原因需要在I2C模式下使用DPHY440? DPHY440可通过引脚配置模式配置为正常功能模式。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望我们可以通过电阻器设置我们所需的一切,并完全跳过I2C。 这是一个原型,我们希望确保提供我们可能需要的每一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我知道,此时我同意你们的看法,你可以使用电平转换器来禁用I2C总线的DPHY440。

    谢谢

    David