This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:适形涂层+散热问题

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093321/ds280df810-conformal-coating-heat-dissipation-questions

部件号:DS280DF810

嘿,团队成员-你能帮你解决以下问题吗?

我们目前正在新设计中使用DS280DF810ABVT,对于安装了此部件的主板上涂抹保形涂层有疑问。  我们还将在PWB和零件之间插入填充材料。  我们不清楚的是底部基板和导热器之间的适形涂层。  问题包括如何以最佳方式涂抹涂层,以及保形涂层如何因膨胀而在温度过高时损坏零件。  或者,如果零件的此区域已经涂覆,我们不需要进一步涂覆?  我们还注意到,此零件有一个已封装的ABW变体

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我相信我们的设备还没有涂层,因此如果您的主板需要保形涂层,则需要对其进行一些处理。  我们没有使用此设备保形涂层的经验,因此 您可能会遇到ABV封装的质量问题,因为存在更多的暴露。  如果可能,我建议考虑ABW包,因为它是随附的。

    谢谢!
    已绘制