This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC173A-EP:Schmitt触发输入?

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093062/sn65lbc173a-ep-schmitt-triggers-on-the-inputs

部件号:SN65LBC173A-EP

团队,  

我对这款RS-485接收器有疑问。 此部件是否在输入上具有施密特触发器? 我看到带有施密特符号的逻辑图,但数据表中的任何地方都没有提及它。

另外,我还想知道在什么条件下,高电平输出电压会下降到2.7V。 我正在驾驶一个CMOS电压转换器,所以它不会消耗太多电流,但我很好奇,因为数据表中没有这方面的图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    它们是施密特触发器输入  

     正常情况下,正向和负向阈值之间存在40mV滞后。

    对于您的第二个问题:

    从本质上讲,温度是主要原因- 因为这会增加有效输出电阻,并且这也将处于最低可回收电压SO 4.75V VCC。 这是最坏的情况(最高温度;最低VCC),会导致输出电阻损失增加,并导致驱动输出的电压源更小。 这种情况并不常见,实际上,除非您正在达到建议的范围,否则您应该更接近典型条件。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson