This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:直接从SPI驱动GPO2

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093279/tcan4550-q1-drive-gpo2-directly-from-spi

部件号:TCAN4550-Q1

尊敬的e2e支持:

您能否确认是否有任何方法直接从SPI总线驱动GPO2;或者我们只能通过看门狗或中断功能进行配置?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Sebastien,  

    遗憾的是,GPO2引脚只能用于GPO2_config位字段中可用的配置(或用于测试模式,这在此处可能不会有帮助)。 无法通过SPI写入手动驱动GPO状态。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    此致,
    Eric Schott