This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3085E:UART到RS485可能不能正常工作

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3085E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086910/sn65hvd3085e-uart-to-rs485-can-t-working-correctly

部件号:SN65HVD3085E

您好,先生,

我们的最终客户反馈他们遇到了RS485问题,即未检测到摄像机连接到我们的MB UART-RS485端口。

我将附件中的详细信息与我们昨天测量的波形一起附上,您能否提供有关如何解决此问题的建议?

RDS,

Joyce


e2e.ti.com/.../RS485-issue_2D00_0322Y22_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,您好!

    感谢您的联系!

    浏览完幻灯片后,似乎只有1个配置失败,另一个配置似乎也正常工作。 如果在  所有情况下,示波器镜头都位于SN65HVD3085E A/B针脚上,并且是同一部件,则最有可能是导致问题的实施差异。

    话虽如此,我还是有一些问题,以便我可以帮助您明确可能导致这些问题的原因。  

    1.摄像机在以下配置下的连接方式:

    2.配置2中的输出连接到什么? 因为这个问题似乎也没有问题。  

    总的来说,它看起来有点像配置1中A/B行的加载问题-但不是配置2或4中的加载问题(加载略有不同) 因此,最终如果您可以分享加载方面的差异,因为根据您提供的信息,最有可能出现问题的领域似乎是如此。

    请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我刚刚收到了相机的示意图。

    它使用3.3V RS485发射器。是否适合此应用?

    RDS,

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,您好!

    电源电压的差异不应成为问题,因为所有RS-485设备的A/B引脚在这些引脚上的额定电压应至少为-7V至12V,以处理共模电压上的RS-485规范。

    话虽如此- 摄像头上缺少端接电阻器可能会导致问题,因为它可能会产生对信号有害的反射。 RS-485传输线路的两端需要端接(理想情况下,传输线路的120欧姆特性阻抗+总线两侧的120欧姆电阻器。 1)让驾驶员看到60欧姆(RS-485收发器上的最大负载符合规格为54欧姆),2)理想情况下的反射为原始信号的0 % (由于公差,将会有一些反射,不管怎样)。 由于传输线路上似乎有多个摄像机-仅主板上最远的摄像机需要端接-但设备的连接方式也很重要:

    根据设备连接在一起的方式,桩模本身也可能会对反射起作用。 其中v是导体上的信号速度(由于线路上的电容而小于C),c是光速。 通常为v ~75 % - 77 % ,但这在很大程度上取决于实际使用的电缆。 假设v值为75.5 %。 对于此设备(t_r通常为200ns) ,这意味着此  设备的最大存根长度将为L_Stub <= 200ns/10 * 0.755 * 9.8 * 10^8 ft/s -->~14.8ft最大存根长度(假设v ~75.5 %)。  

    但是,配置会出现问题。  

    在标有配置3的两个图解上,与图解级别有何不同?  

    USB-RS485至摄像头的连接外观如何? 因为在这两种情况下,设备都能正常工作。

    配置2的原理图也是什么样子的?

    我感觉这只是一个实施错误,但我想了解在设备工作的情况下对原理图级别进行了哪些更改。 此外,如果您可以提供主板和摄像机之间的长度,使用的电缆及其参数,以及应用程序的数据速率,我将能够更好地判断是否只是线路上的反射引起问题。

    因此,总结:

    我确实认为,反思是这个问题的主要可疑之处,这在很大程度上取决于执行情况。 如果您可以提供以下内容:

    1.应用数据速率

    2.从主板RS-485至摄像机RS-485的传输线路长度。 以及传输线路参数或仅使用电缆的零件号。

    3.在使用USB-RS-485部件时,原理图级别会发生变化-由于此配置有效,因此最好在这些情况下查看传输线路上的不同之处。 (原始文档中标记为配置3的两个图解)  

    4.配置2的示意图级别更改(与配置1相比)。 这是为了在示意图级别查看两个实现之间的区别。

    5.确认摄像机是否终止。

    6.确认设备在总线上的布线方式(拓扑)-以及是否使用了长度短线。  

    我确实认为这很可能是由于直接实施问题造成的信号完整性问题-如果您能提供上述信息,我将能够缩小可能需要纠正的问题范围。

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    您能否分享有关如何自动切换DE,RE PIN的参考设计?

    使用RX232 Tx是否能在下面的电路上工作?

    RDS,

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,您好!

    您显示的自动检测电路将不起作用,因为它将在每次位转换时切换启用。

    请参阅有关自动方向控制的应用说明- https://www.ti.com/lit/ug/tidubw6/tidubw6.pdf?ts=1649864941377&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dauto%2Bdirection%2Brs-<xmt-block0>2526485 % 2526nr%253D831

    实际上,执行此操作的方法是使用555计时器,其输出连接到启用器,触发器是"D"行上的数据,计时器设置为数据帧的持续时间,以便正确处理所有数据。 此设计仅适用于具有固定数据包长度的应用程序,因为数据帧 是在操作前设置的。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson