This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:RGMII/SGMII IO振幅

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092761/dp83867e-rgmii-sgmii-io-amplitude

部件号:DP8.3867万E

大家好,

我的客户考虑使用DP8.3867万E,他们正在询问一些问题。

  1. 仅供确认,RGMII的IO电压是否取决于VDDIO?
  2. SGMII使用LVDS接口。 使用SGMII时,LVDS的振幅是否独立于VDDIO?  

此致,

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mago:

    • 是的,RGMII依赖于 VDDIO
    • 是的,SGMII独立于VDDIO,但VDDIO需要 满足数据表规范中的要求。

    --

    此致,

    林晓明